This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:ISO6760DWR 电源引脚上的电压

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1336823/iso6760-voltage-across-power-supply-pin-of-iso6760dwr

器件型号:ISO6760

尊敬的 TI 团队:

我在 电路中使用 ISO6760DWR 进行隔离。

在我的应用中、首先将输入 PWM 信号施加到 ISO6760DWR、然后一次施加电源 Vcc1和 Vcc2。

当未在 IC IC 上施加电源和施加 PWM 信号时、我将观察 VCC1和 VCC2引脚以及输出端的电压。

IC ISO6760DWR 是否有这种正常行为?

谢谢

施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shritesh:

    感谢您与我们联系。 不建议在不为器件供电的情况下施加信号。 这将违反绝对最大值条件、并可能导致器件损坏或影响长期可靠性。

    如果在未加电的情况下施加信号、预计会出现上述行为、但是、它会给器件输入带来压力、并可能导致器件损坏。  

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢很多安德鲁详细的解释。 我将相应地修改我的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shritesh、  

    没问题。 我会继续、因为不会关闭该帖子。 如果您有新问题、请随时开始发布新话题。  

    此致!
    安德鲁