This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:四通道## 39;SPI 单端转差动信号

Guru**** 2925330 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, ISOW7740, SN65C1167E, AM26LV32E, AM26LV31E, AM26C31, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1337123/iso3086t-the-four-channels-single-end-to-differential-signal-for-spi

器件型号:ISO3086T
主题中讨论的其他器件:AM26LV32E、ISOW7840 、ISOW7740、 AM26LV31EAM26C31、AM26C32、SN65C1167E

大家好、

如放大器中所示、四个单端 SPI 信号在隔离后需要传输到差分信号。 我们是否拥有四路差动线路 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您与我们联系。

    我们目前没有隔离式四路差动线路驱动器、但我认为我们有非隔离式四路差动线路驱动器。 谢谢、我会通知收发器产品组为您推荐合适的器件。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我注意到了 AM26LVE 和 AM26LV32E 器件、这是一 款非隔离式四路差动线路驱动器。

    对于隔离、我还发现 ISOW7840 (4)/ISOW7740 (4)、我想确认是否有适合这种情况的其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    因此、我们有2个主要选项要搭配四路差动线路驱动器/接收器使用

    1.AM26LV31E (差分 RS 至422驱动器、3.3V 电源)+如果您需要差分接收器 AM26LV32E (差分 RS 至422接收器、3.3V 电源)

    2. AM26C31 (差分 RS 至422驱动器、5V 电源)+用于差分接收器的 AM26C32。  

    不过、既然您正在使用 SPI、我不知道四通道运算放大器是否是最佳方案:

    从主机的角度来看、只需将 MOSI、NSS 和 SCLK 与驱动器一起使用、MISO 线路将需要一个接收器、但它可以是单个 RS THVD15xx/THVD14xx -422器件(根据所需的速度、THVD15xx 或 RS 线路的器件可能适用)  

    另一种可能的解决方案是利用 SN65C1167E。 它是一款2通道全双工 RS 至422收发器、这意味着它具有两个独立的 RX 通道和两个独立的 TX 通道  

    MOSI 和 SCLK 可以使用2个 TX 通道  

    MISO 可以将其中一个 RX 通道用作另一个未使用的接收通道

    3. NSS 一般不需要差分,因为 与其他信号相比,它较慢,当我们看到 RS 至422使用 SPI 信号时, NSS 线路通常不会直接通过收发器路由-因此在您应用中的隔离器后,它通常保持单端。 不过、如果您确实需要进行差分、根据速度需求、使用 THVD15xx 或 THVD14xx 系列中的器件将是一个不错的选择。

    4.此器件仅采用5V 电源供电、因此如果您没有5V 电压轨、则最佳选择是 AM26LV31E (TX) 和 AM26LV32E (RX)

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森