This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740:UVLO 查询

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISO6760, ISO6740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1336798/iso6740-uvlo-query

器件型号:ISO6740
主题中讨论的其他器件:ISO6760、、ISO6741

大家好、

我的客户希望了解 默认输出 ISO6740、ISO6741和 ISO6760的 VCCI 阈值电压。

我的客户应该遵循哪一项?

1.表9-2中所述的 VCC <=1.05V。

2、最小 UVLO 下降电压在 电气特性表中规定为1.1V。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:  

    感谢您与我们联系。 表9-2说明了 ISO674x 器件在 VCCI 和 VCCO 上电或断电时的行为。 数据表的这一部分可用作参考。

    当 VCCx 电压低于1.1V 的 UVLO-规格时、可将隔离器视为"已断电"。 指导客户进行 请参阅数据表规格 在设计最坏情况下的最小值和最大值时。 ISO6740系列的 UVLO 范围由"UVLO+和 UVLO-规格"在"7.3建议运行条件"中描述。   

    此致!
    安德鲁·杰克