This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:芯片内部参数

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1336675/sn6505b-internal-parameters-of-the-chip

器件型号:SN6505B

芯片内部的两个 MOS 晶体管的耐受电压和最大电流值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您与我们联系。

    内部晶体管的最大额定值与绝对最大额定值表中列出的器件 D1/D2额定值相同。 即、D1/D2最大额定电压为16V、电流为2.4A。 谢谢、请参阅数据表中的以下快照。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔