This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:替代 ADuM1410BRWZ

Guru**** 2517350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1334793/iso7740-replace-adum1410brwz

器件型号:ISO7740

您好,先生

我是否可以知道 ISO7740FDWR 是 P2P ADuM1410BRWZ?

我看到引脚7定义在两次之间是不同的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的提问。

    正如您提到过的、引脚7和引脚10是不同的、分别是禁用引脚和控制2引脚。 对于兼容性、请考虑以下问题:

    CTRL2引脚是否处于高电平状态?

    • 如果愿意、 可使用 ISO7740FDWR
    • 如果 CTRL2引脚处于低电平状态、则表示我们的器件不兼容

    如果仍然存在问题、您可以发送原理图供我们查看、以确保兼容性。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    是否可以直接替换?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    感谢您的答复和发送原理图。  

    从您发送的原理图来看、看起来禁用(引脚7)和 CTRL2 (引脚10)已下拉至 GND、这会使该器件的默认状态为低电平。

    遗憾的是、这种配置与 ISO7740F 器件引脚对引脚替代功能不兼容。  要使用 ISO7740F 器件、您可以使 引脚7保持断开状态、并将引脚10上拉至 VCC、从而启用 ISO7740F 器件上的输出。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Aaditya Vittal

    其他 TI 解决方案?

    ISO67XX 怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    感谢您提出另一个问题。

    ISO67xx 系列器件的要求也与我之前提到的 ISO77xx 器件的要求相同。 引脚分配必须略微更改、器件才能正常工作引脚对引脚、如下所示:

    要使用 ISO7740F 器件,您可以 使引脚7保持断开状态并将引脚10上拉至 VCC,从而启用 ISO7740F 器件上的输出

    此致、
    A·维塔尔