请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62A-LP 你好
我在使用 am62a LP 板时有一个问题。
我不明白 ti/文件夹中的 dts Makefile。
Dtbs := DTB 为什么这项工作存在?
我不知道它是为什么写的

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我在使用 am62a LP 板时有一个问题。
我不明白 ti/文件夹中的 dts Makefile。
Dtbs := DTB 为什么这项工作存在?
我不知道它是为什么写的

您好!
ti/文件夹中的 Makefile 用于为所有基于德州仪器公司处理器的电路板构建器件树二进制文件。
常见覆盖层直接应用于 dtb-$(CONFIG_ARCH_K3)
但简单地说,用户 OOB 体验,我们组合了 dtbs := dtb
请参考以下提交内容: arm64:dts:ti: k3-am62a7-sk: combined dtbs with sensors - ti-linux-kernel/ti-linux-kernel -此转储包含一个 Linux 内核,该内核已与基于 kernel.org 开源 Linux 内核的出色 TI 开源补丁集成。 需要将对此内核的贡献发送给开源社区以供审核。
此致、
阿帕拉纳