This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:额外电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1336075/isow1412-additional-current

器件型号:ISOW1412

大家好、

客户希望使用 Visoout 作为外部光耦合器的电源。 数据表显示支持20mA。 但从电气特征,我找不到。 我们如何知道外部负载可消耗多少电流?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    感谢您与我们联系。

    如您从数据表共享的屏幕截图所述、您可以在 VISOOUT 上添加高达20mA 的额外负载。 它只是输出电流的额定值、因此没有与之关联的特性数据。 它只说明客户可以根据需要在 VISOOUT 上添加高达20mA 的额外负载。

    请注意、该额外的20mA 取决于一些测试条件、包括工作温度范围、有关更多详细信息、请参阅 ISOW1412数据表中建议运行条件的以下快照。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔