This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:PCN# 20230830001.2A

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1333499/iso7742-q1-pcn-20230830001-2a

器件型号:ISO7742-Q1

我收到  ISO7742-Q1的 PCN# 20230830001.2A

在该 PCN 中、键合线直径成分材料从 Au 更改为 Cu。

那么、这是否意味着2月26日之后发货的所有产品都采用了铜材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请给我更多的时间来研究这一点。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    请检查一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    PCN 表示将要发货的新产品将使用铜键合线。 采用金键合线的剩余库存器件将继续发货、直到库存耗尽。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya

    那么、是否意味着如果金键合线库存已售罄、是否只发运具有 CU 键合线的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2月26日表示新材料 Cu 键合线将从此日期开始发货、且采用 Au 键合线的旧器件的生产已停止。

    采用 Au 键合线构建的器件将继续发货、直到库存耗尽。  

    此致、
    A·维塔尔