This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:ISO6760DWR 的最大允许输入电压

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1334901/iso6760-maximum-allowable-input-voltage-for-iso6760dwr

器件型号:ISO6760

尊敬的 TI 团队:

我在 电路中使用 ISO6760DWR 作为数字隔离器。 输入侧 Vcc 为3.3V、但输入 PWM 信号为5V。

Vi 高于 VCCI、但低于绝对最大额定值。 这种配置会损坏我的电路还是可以使用?

谢谢。

施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:  

    感谢您的提问。

    否当 PWM 信号大于 VCC 时、这是不允许使用的。 如下面的绝对最大额定值所示、输入电压范围为-0.5V 至 VCC + 0.5V。 这意味着 当 VCC = 3.3V 时、输入的电压范围应最大为3.8V。  

    请查看下图以了解绝对最大额定值表:

    请记住、违反绝对最大额定值 会导致 TI 提供的器件保修失效、而且我们也不能保证器件能够正常运行。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaditya 的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:  

    没问题! 如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、
    A·维塔尔