请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042-Q1 器件的 Vcc2上能够使其正常工作的最大纹波是多少?
除 Vcc2范围外、Vcc2 (功率降噪比)是否有其他规格?
此致、
罗伯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件的 Vcc2上能够使其正常工作的最大纹波是多少?
除 Vcc2范围外、Vcc2 (功率降噪比)是否有其他规格?
此致、
罗伯特
您好、Robert:
感谢您的提问。 这里没有直接介绍最大纹波的规格。 建议保持建议工作条件中指定的 VCC2范围。 任何超出此范围的纹波都可能触发欠压保护、并导致器件按下图所示重新启动。

为了防止 VCC2引脚上出现纹波、建议在尽可能靠近该引脚的位置放置一个0.1uF 的电容器、并放置一个4.7uF 的大容量电容。 有关更多详细信息、请参阅"10个电源相关建议"和典型应用电路。
如果您还有其他问题、请告诉我。
此致!
安德鲁