This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:IMX390 - MAX9295 - MAX9296 \帧速率慢

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1329978/sk-am62a-lp-imx390---max9295---max9296-framerate-slow

器件型号:SK-AM62A-LP

您好
我目前正在为 IMX390 - MAX9295 - MAX9296版本09.01.00.07开发驱动程序。

开发驱动程序后,在使用 v4l2-ctl 命令检查帧速率时,结果如下所示。

您能找出问题是什么吗?

root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps 媒体-ctl -p
媒体控制器 API 版本6.1.46

媒体设备信息

驱动程序 j721e-csi2rx
型号 TI-CSI2RX
串行
总线信息平台:30102000.ticsi2rx
硬件版本0x1
驱动程序6.1.46版

器件拓扑

  • 实体1:30102000.tisci2rx (7个 PADS、7个链路、1条路由)
    类型 V4L2 subdev 子类型未知标志0
    设备节点名称/dev/v4l-subdev0
    路线:
    0/0->2/0 [活动]
    pad0:灌电流
    [流:0 fmt:UYVY8_1x16/640x480字段:无色彩空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601量化:lim-range]
    <-"cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":1 [已启用、不可更改]
    pad1:来源
    ->"30102000.tisi2rx context 0":0 [enabled,immutable]
    pad2:来源
    [流:0 fmt:UYVY8_1x16/640x480字段:无色彩空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601量化:lim-range]
    ->"30102000.tisi2rx context 1":0 [enabled,immutable]
    pad3:来源
    ->"30102000.ticsi2rx 上下文2":0 [已启用、不可更改]
    pad4:来源
    ->"30102000.tisi2rx context 3":0 [enabled,immutable]
    pad5:来源
    ->"30102000.ticsi2rx context 4":0 [enabled,immutable]
    pad6:来源
    ->"30102000.ticsi2rx 上下文5":0 [已启用,immutable]

  • 实体9:cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge (5个衬垫、2个链路、1条路由)
    类型 V4L2 subdev 子类型未知标志0
    设备节点名称/dev/v4l-subdev1
    路线:
    0/0 -> 1/0 [活动]
    pad0:灌电流
    [流:0 fmt:SRGGB12_1x12/1936x1100字段:无]
    <-"max9296 4-0048":4 [已启用、不可更改]
    pad1:来源
    [流:0 fmt:SRGGB12_1x12/1936x1100字段:无]
    ->"30102000.ticsi2rx":0 [已启用,immutable]
    pad2:来源
    pad3:来源
    pad4:来源

  • 实体15:max9296 4-0048 (6个焊盘、2个链路、1条路由)
    类型 V4L2 subdev 子类型未知标志0
    设备节点名称/dev/v4l-subdev2
    路线:
    0/0 -> 4/0 [活动]
    pad0:灌电流
    [流:0 fmt:SRGGB12_1x12/1936x1100字段:无]
    <-"max9295 4-0040":1 [已启用、不可更改]
    焊盘1:水槽
    焊盘2:水槽
    pad3:水槽
    pad4:来源
    [流:0 fmt:SRGGB12_1x12/1936x1100字段:无]
    ->"cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":0 [已启用、不可更改]
    pad5:来源

  • 实体24:max9295 4-0040 (2个焊盘、2个链路、1条路由)
    类型 V4L2 subdev 子类型未知标志0
    设备节点名称/dev/v4l-subdev3
    路线:
    0/0 -> 1/0 [活动]
    pad0:灌电流
    [流:0 fmt:SRGGB12_1x12/1936x1100字段:无]
    <-"imx390 6-0021":0 [已启用、不可更改]
    pad1:来源
    [流:0 fmt:SRGGB12_1x12/1936x1100字段:无]
    ->"max9296 4-0048":0 [已启用、不可更改]

  • 实体29:imx390 6-0021 (1个填充、1个链接、2个路由)
    类型 V4L2 subdev 子类型传感器标志0
    设备节点名称/dev/v4l-subdev4
    路线:
    0/0 -> 0/0 [活动]
    0/0 -> 0/1 [未激活]
    pad0:源
    [流:0 fmt:SRGGB12_1x12/1936x1100@1/30字段:无色彩空间:sRGB]
    ->"max9295 4-0040":0 [已启用、不可更改]

  • 实体35:30102000.tisi2rx 上下文0 (1个填充、1个链接、0路由)
    类型节点子类型 V4L 标志0
    设备节点名称/dev/video3
    pad0:灌电流
    <-"30102000.ticsi2rx":1 [已启用、不可更改]

  • 实体41:30102000.tisci2rx 上下文1 (1个填充、1个链接、0个路由)
    类型节点子类型 V4L 标志0
    设备节点名称/dev/video4
    pad0:灌电流
    <-"30102000.ticsi2rx":2 [enabled,immutable]

  • 实体47:30102000.tisci2rx 上下文2 (1个填充、1个链接、0个路由)
    类型节点子类型 V4L 标志0
    设备节点名称/dev/video5
    pad0:灌电流
    <-"30102000.ticsi2rx":3 [enabled,immutable]

  • 实体53:30102000.tisci2rx 上下文3 (1个填充、1个链接、0个路由)
    类型节点子类型 V4L 标志0
    设备节点名称/dev/video6
    pad0:灌电流
    <-"30102000.ticsi2rx":4 [enabled,immutable]

  • 实体59:30102000.ticsi2rx 上下文4 (1个填充、1个链接、0个路由)
    类型节点子类型 V4L 标志0
    设备节点名称/dev/video7
    pad0:灌电流
    <-"30102000.ticsi2rx":5 [enabled,immutable]

  • 实体65:30102000.ticsi2rx 上下文5 (1个填充、1个链接、0个路由)
    类型节点子类型 V4L 标志0
    设备节点名称/dev/video8
    pad0:灌电流
    <-"30102000.ticsi2rx":6 [enabled,immutable]

root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps v4l2-ctl -D4 --set-fmt-video=width=1936, height=1096, pixelformat=RG12 --streame-mmap
[ 508.498224] max9296 4-0048:max9296_GET_VC_MAPs:端口0的 VC 映射为0x00
[ 508.505315] max9296 4-0048:将接收器0/0映射到输出 VC 0、类型2、44
[ 508.512393] max9296 4-0048:启用流(0)
[508.517137] max9296 4-0048:准备流式传输
[ 508.521876] max9296 4-0048:max9296_GET_VC_MAPs:端口0的 VC 映射为0x00
[ 508.528785] max9296 4-0048:启用 TX 端口0
[508.533530] max9296 4-0048:启用 Rx 端口0
[ 508.537815] max9296 4-0048:启用 RX 端口0流0x1
[ 508.543143] max9295 4-0040:启用流
<<<< 0.31 fps
< 0.31 fps
< 0.31 fps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能否使用 yavta 来捕获来自 IMX390的原始图像、看看图像是否看起来有效?

    由于我们不支持  MAX9295 - MAX9296、我不确定会出现什么问题。

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xu

    上述问题是由于 i2c 设置值导致的。
    我解决了该问题并检查了30帧输出。
    此致、

    金