This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:ISOM81XX 系列的最大爬电距离以及它是否适合具有低待机功耗交流/直流反激式控制器的应用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1334715/isom8110-maximum-creepage-for-isom81xx-series-and-whether-it-is-suitable-for-application-with-low-standby-power-ac-dc-flyback-controller

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件:UCC28740

ISOM8110是否能够处理爬电的1500V 工作电压(增强型隔离)、我们是否还建议使用 ISOM8110来替换 HVC 低待机功耗交流/直流反激式控制器(例如 UCC28740等)的光耦合器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您与我们联系。 很遗憾、ISOM8110不支持1500V 工作电压。 目前可用的 DFG/DFH 封装的工作电压为500V。

    对于低功耗待机模式、ISOM811x 在输入端至少需要0.5 mA 才能为器件供电。 请评估您的应用是否将0.5mA 最低输入电流视为"低待机功耗"。

    此致!
    安德鲁