This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:是否有针对隔离式8Mbps CAN-FD 收发器 IC 的计划?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1333410/isow1044-any-plans-for-isolated-8mbps-can-fd-transceivers-ics

器件型号:ISOW1044

ISOW1044最高只能达到5Mbps  

Microchip 和 Infineon 的 CAN FD 收发器可达到8Mbps、但是非隔离式收发器。

8 Mbps CAN-FD 隔离式收发器是否有任何产品计划?

此致

Jim Mrowca 前 TI 员工'82 -'97

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您与我们联系。
    您已经注意到、我们目前没有支持8Mbps 的隔离式 CAN-FD 收发器。 很抱歉我们无法在此论坛上发布我们的路线图计划。

    我还想说明的是、我们还有支持8Mbps 的非隔离式 CAN-FD 收发器、您可以在下面的链接中找到更多详细信息。

    https://www.ti.com/interface/can-transceivers/products.html#1389=CAN%20FD&1498=Automotive&976max=8000000&


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科特什瓦尔·拉奥:

     我已通过 TI 代理客户经理(在德国)和您 进行了问询(抄送)-=我们将通过电子邮件处理此问询

    此致

    吉姆