This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:ISO1042BQDWVRQ1

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1335168/iso1042-q1-iso1042bqdwvrq1

器件型号:ISO1042-Q1

初级侧的工作电压范围为1.7V 至5.5V (绝对6V)、当 Vcc1设置为3.3V 或2.5V 时、Vin ON 信号输入是否可承受5V?

此致、

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:  

    如您所述、建议的 VCC1范围为1.71V - 5.5V、绝对最大值为6V。 但是、这并不意味着输入在较低的 VCCx 值下可耐受5V 电压。 电压输入的绝对最大值指定为 VIO  = VCC1 + 0.5V。 因此、3.3V 电源的最大输入电压为3.8V。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁