This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050应用中的 CAN 总线输出异常

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1331779/iso1050-abnormal-can-bus-output-in-iso1050-application

器件型号:ISO1050

尊敬的团队:

通道1是来自 MCU 的接收器、通道2是来自 MCU 的收发器。 通过差分探头测试 Channel2 CAN 总线信号。 以红色圆圈的顺序显示了异常输出。 输出总线应为正。  

 

原理图如上图所示。  您能帮助了解一下吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe:  

    感谢您与我们联系。

    TXD 线似乎变为低电平、CAN 总线也未随之改变("额定值")。 相反、CAN 总线上有另一个波形、RXD 将继续跟随。 从提供的信息来看、U44尝试驱动 CAN "额定值"时、似乎在总线上有另一个节点正在通信。 然而、由于 U44应该发送显性信号、这应该会覆盖器件上的任何其他通信。

    我注意到 C54看起来离电源引脚很远。 为了正确通信、此电容器必须放置在 VCC2路径中、并且距离电源引脚小于2mm。 我首先检查 VCC 电源轨是否下降或断电。 这可能导致器件关闭而不驱动总线。  

    若要开始调试、请参阅以下注释:  

    1. 如上所述、请监控引脚处的 VCC2、以确保电压处于适当的电平并稳定。  
    2. 是可以在单个事件上方看到的波形、还是可以可靠地再现?
    3. 这种行为是否出现在其他器件上?  
    4. 执行使用良好的设备更换设备是否能解决问题(A-B-A 交换)?  
    5. 另外、我注意到 R344、通常 CAN 端接电阻为120欧姆。 如果其他节点、其中一个总线具有不同的端接电阻、则可能会导致通信错误。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的支持! 与客户核实后、系统使用3个 ISO1050作为菊花链连接。 外部电路是相同的、但中间的电路没有100ohom 端接电阻器。  

    VCC2波形如下图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe:  

    VCC2线上确实看起来存在明显的纹波。 让我和团队回顾一下这些信息、看看这是否会导致遗漏一点。  

    同时、 您对我上一篇帖子中的问题2-5有任何反馈吗?

    与客户核实,系统使用3个 ISO1050进行菊花链连接。 外部电路是相同的、但中间的电路没有100ohom 端接电阻器。  [/报价]

    另外、如果这种声明意味着客户将3个 ISO1050连接到同一 CAN 总线、则表明中间节点上没有终端电阻器。 仅最远的2个节点需要端接电阻器。 我的理解是否正确?

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我可以确认您之前显示的波形导致 VCC2无法调节。 ISO1050的 VCC2必须高于4.75V 才能正常运行、示波器捕获显示了电压下降到4.1V。 器件可能暂时断电、从而导致位丢失。  

    我注意到 C54似乎离电源引脚很远。 为了正确通信、此电容器必须放置在 VCC2路径中、并且距离电源引脚小于2mm。 我首先检查 VCC 电源轨是否下降或断电。 这可能导致器件关闭而不驱动总线。  [/报价]

    您可以尝试将一个额外的0.1uF 电容器直接焊接到引脚上、以查看这是否会防止电源轨下降。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁