This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6762:ISO6762FDWR

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1332893/iso6762-iso6762fdwr

器件型号:ISO6762

大家好、

我们计划将数字隔离器用于 RS232和 RS485。 对 RS232和 RS485隔离器使用相同的单个 IC 是否会出现任何冲突或是否合适

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    感谢您的提问。

    据我了解、您需要两个单独的收发器、它们共享一个 ISO6762 IC 进行隔离、以便将信号传递到 RS -232和 RS485的两个单独总线。 此 应用需要1个正向引脚和1个反向引脚用于 RS–232收发器、3个正向1个反向通道用于 RS 485收发器、因此 ISO6762将适合您的应用。

    此致、
    A·维塔尔