This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:我需要 ISO1050DWR 的 MTTF 数据。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1332802/iso1050-i-need-mttf-data-for-iso1050dwr

器件型号:ISO1050

我需要为 ISO1050DWR 提供 MTTF 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uehara-San、  

    感谢您与我们联系。 此时无法立即获得 MTTF 数据。 但是、您可以使用 TI 的 MTBF 和 FIT 率估算器来查找 MTBF 数据。 请告诉我这是否足够了。  

    此致!
    安德鲁·杰克