This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:死区时间影响

Guru**** 2968540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1332506/sn6507-q1-deadtime-influence

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6507

大家好、

我有一个简短的问题:

因为 SN6507的死区时间固定为70ns。

对于推挽式变压器驱动器、死区时间的实际影响是什么?

我的意思是潜在风险或负面影响。

您可以帮助回答这个问题吗?

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您与我们联系。

    固定死区时间不一定是问题、不存在死区时间也是问题。 固定死区时间将避免击穿电流、从而允许器件正常运行。 谢谢、如果您对此有任何具体问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔