This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:建议输出电流

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324768/iso3086t-recommended-output-current

器件型号:ISO3086T

大家好、

在数据表6.3建议运行条件中、输出电流为-60mA 至60mA。

我来确认输出电流。 我的客户认为以下情况:

VCC:5V

输出电压:2.3V

负载:54 Ω

IOUT =输出电压/负载= 42.6mA

所以、这是在建议的条件下进行的。 这种理解是否正确?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyaoka-San、  

    是的、您的理解是正确的。 54Ohm 负载电阻器的电流将在建议的工作条件内。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的回答。 此外、我的客户想知道60mA 的情况。

    该值(60mA)是否符合电压上升至高于2.3V 典型值或总线电阻降低至54 Ω 的预期? 请告诉我情况。

    如果是、这是否意味着总线电压可能会上升到约3.2V?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyaoka-San、  

    这些是好问题。 VOD 规格(2.3V)在27摄氏度时的 RL=54欧姆、如下面数据表的突出部分和测试条件中所述。  

    在建议运行条件下测试了最小 VOD 值1.5V、这表示存在60mA 电流。 下面的典型应用曲线显示、在 RL = 54欧姆的最大数据速率下、电流为60mA、VOD 为1.5V。

    图6-3还显示、使用合适的负载电阻器时、电流将在50mA - 60mA 之间。 根据图6-12中的这些数字、显示在这些负载电流下、VOD 在5V 运行时将保持在2.5V - 1.5V 之间。   

    我希望这对您有所帮助。  
    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您提供清晰的答案。 让我快速确认一下、为什么要通过信号传输速率增加电源电流?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:  

    当 ISO3086T (或任何数字器件)将总线驱动为某种状态时、输出将开始导通并汲取电流。 因此、更多的转换将导致电流消耗增加、电源电流将随着信号速率的增加而增加。

    此致!
    安德鲁