This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500DBQEVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500DBQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1329490/iso1500dbqevm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:ISO1500DBQEVM

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。 SKU ISO1500DBQEVM 已标记为 CE、但似乎 无法 在 T 上找到此部件的 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您与我们联系。
    我正在攻读 EVM ISO1050DBQEVM 的 EU DOC。 谢谢、请允许我在一周结束前再次向您提问。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、您能获得此申请的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您对此进行登记。
    我今天刚刚收到了 EU RoHS 证书、请在下面附上该证书。 谢谢、这也会发布到 ISO1500DBQEVM 页面。

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_ISO1500DBQEVM_5F00_20240304.pdf


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您  Koteshwar、这将立即关闭该 TT。