This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:关于数据表效率

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324773/iso3086t-about-datasheet-efficiency

器件型号:ISO3086T

大家好、

在数据表特性中、其效率大于60%。
在我看来、VCC1和 RS485总线之间实现了转换效率。 是这样吗?


同时、如果您对推荐的变压器 DA2304的转换效率有任何参考资料、敬请告知。
(我的客户希望在计算最大系统功耗时估算变压器的铁损耗。)

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyaoka-San、  

    感谢您与我们联系。  

    60%的效率是变压器 VCC1和 VCC 2之间的效率。   有关更多信息、请参阅 ISO3086T EVM-436说明。  应用手册使用了 DA2304-AL、并提供了图4中的典型效率曲线。 效率与负载电流之间的关系。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    谢谢。 下面我确认一下、这个效率曲线是由于损耗产生的、即 VCC1 振荡器圆+变压器+二极管+ LDO 之和。 是这样吗?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    是的、正确。 这意味着"图4所示的曲线。 效率与负载电流间的关系"是此 EVM 上经测试的应用的典型效率。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    谢谢!

    此致、

    三岳洋平