This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPIO 隔离器-通过 SIL 认证

Guru**** 2964400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1331830/isolator-for-gpios---sil-certified

您好、TI 团队、

目前、我们正在计划设计一个经 SIL-2认证的安全系统。 该系统中有一些 IO 将与电机控制系统连接。 为了提供适当的隔离、我们需要隔离驱动器。 工作电压约为28V 最大值、最大电流消耗约为1A。  

您能帮助推荐一个符合安全要求的合适组件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    感谢您与我们联系。

    我不确定是在寻找数字隔离器还是隔离式栅极驱动器。 我们有多种类型的隔离器件(下面的链接)、请告诉我们您要查找什么隔离器件及其关键要求、以便我们相应地建议合适的器件。 谢谢。

    https://www.ti.com/isolation/overview.html


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔