This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:芯片应用问题

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1331790/sn6505b-q1-application-issues-of-chips

器件型号:SN6505B-Q1

您能帮助我检查原理图和计算值是否正确吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200 μ A 500V  低电压~- 16V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您与我们联系。

    我看不到完整的原理图、但假设您使用半波整流器方法进行输出整流、如下所示。 对于此配置、您使用的计算是接近近似值。 若要获得更准确的值、请使用数据表中的公式(10)(复制如下)、重新排列以计算 VO 最大值、并将计算值乘以4以进行调整以实现半波整流方法。

    由于使用半波整流、预计会有更高的输出纹波。 如果较高的纹波不适合您的应用、则我们建议选择具有较高匝数比的变压器。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔