This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:ISO7710FQDRQ1

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1331809/iso7710-q1-iso7710fqdrq1

器件型号:ISO7710-Q1

大家好、

我需要隔离式 5V 到3.3V 的转换。

对于  ISO7710FQDRQ1数字隔离器、我们是否可以使用 VCC1 =5V 和 VCC2 =3.3V。

此致、

斯里尼瓦苏