This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:使用高架接地和地线对数字信号进行下变频

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1322421/iso6720-downconverting-digital-signal-with-elevated-ground

器件型号:ISO6720

我需要一种解决方案来将数字信号从一个电压域下变频到另一个电压域。  输入信号是振幅为1.8V 峰峰值的方波、但其接地基准(逻辑低电平)将是0V 至5.6V 之间的任何值。 (因此、 当其地面升高时、方波可以是0-1.8V 或5.6V-7.4V。)  我需要将其转换为以固定系统接地为基准且具有3.3V 峰峰值振幅的数字信号。  ISO6720可以解决我的问题吗?  数据表中尚不清楚 GND0和 GND1的绝对电压是否分别存在限制。  如果我的问题不明确、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    根据我的理解、您希望将数字信号从一个电压转换为不同的电压、其中信号从1.8V 域变为3.3V、接地差值为5.6V-7.4V。

    是的、ISO6720适合您的应用

    我们的数字隔离器器件 可以在器件两侧建议的工作条件下提供电压。 隔离栅将两侧分开、因此、在推荐工作条件下、可使用任何电压独立为每侧供电。 有关数字隔离器两侧不同电压的更多信息、请查看此常见问题解答:[FAQ]能否使用不同电压为数字隔离器两侧供电?

    我们的数字隔离器还可承受高达数千伏的接地电势差。 由于您的差值为5.6-7.4V、因此 ISO6720器件应该适合您的应用。

    由于您需要的接地电势差较低、我也推荐使用我们的 ISO652x 系列功能隔离器。 此系列的数字隔离器是全新的、也具有较低成本的功能隔离。 请在此处随时查看 ISO652x 器件: ISO6521数据表、产品信息和支持  

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答和备选器件推荐!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     没问题、ISO652x 系列中唯一可用的产品好像是 ISO6521REUR、它具有默认高电平输出和每个方向一个通道。  何时 提供采用 VSON 封装的 ISO6520F?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您的提问。

    请给我一些额外的时间来询问我的团队。 我一收到回复就会回复您。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的耐心。

    ISO6520F 将于 今年下半年开始发售。  如数据表第一页所述、ISO6520F 的信息可能会因尚未发布而发生更改。

    此致、
    A·维塔尔