This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7742:ISOW7742能否支持 VDD = 3.3V、VISOOUT = 5.0V 配置?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1330479/isow7742-can-isow7742-support-vdd-3-3v-visoout-5-0v-configuration

器件型号:ISOW7742
主题中讨论的其他器件: ISOW7842

大家好!

我的一个客户正在考虑使用 ISOW7742而非 ISOW7842。

目前、他们有关于 ISOW7742的问题、如下。
请你给我答复吗?

问题1:
ISOW7742是否支持 VDD = 3.3V、VISOOUT = 5.0V 配置?

问题2. 如果您对 Q1的回答是肯定的、那么您是否有关于效率和 VISOOUT 负载调节的任何数据?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    感谢您与我们联系。 谢谢、请在下面查看我的意见。

    回答1。 当 VDD 为3.3V 时、ISOW7742不支持 VISOOUT = 5V。 VDD 必须为5V、才能在 VISOOUT 处可靠地产生5V 电压。 ISOW7842并非如此、如数据表中所述、对于高达40mA 的负载电流、该器件可支持3.3V 输入至5V 输出运行。

    答2。 答案是对 Q1不对。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我将建议他们将 ISOW7842用于  VDD = 3.3V 和 VISOOUT = 5V 的条件。

    再次感谢大家、此致、
    和也。