This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ISO1042 VCC2大容量电容

Guru**** 2954050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1330101/iso1042-iso1042-vcc2-bulk-capacitance

器件型号:ISO1042

您好、TI!

我使用 ISO1042 CAN 收发器与我的控制器进行通信。 在数据表中、建议在 Vcc2处使用4.7uF 大容量电容器。 您能建议我必须使用的电容器的尺寸是多少吗? 我对 Vcc1使用3.3V、对 Vcc2使用5V。

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:  

    感谢您与我们联系。 VCC1和 VCC2都应在电源引脚附近放置0.1uF 的电容器。 为了实现 VCC2 (CANBUS)侧电源的稳健性、除了0.1uF 电容器外、建议 VCC2具有4.7uF 的电容。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    对于0.1uF 和4.7uF 都必须使用的封装尺寸和额定电压。 我将5V 用于 Vcc2、数据速率可高达5Mbps

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    额定电压和封装尺寸是您可以根据希望保持的裕度以及更适合您的应用的裕度来自由选择的。

    对于5V 应用、通常的做法是使用额定电压为15V 或25V 的电容器来避免电容降额。
    对于0.1µF 电容器、采用0402或0603陶瓷电容器封装尺寸可提供较低的 ESR、因此更适合。 4.7µF 电容器可以是额定电压为15V 或25V 的任何尺寸。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔