This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821LL:适用于具有1500V DC 的增强型隔离?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821, ISO7821LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1330100/iso7821ll-applicable-for-reinfored-isolation-with-1500v-dc

器件型号:ISO7821LL
主题中讨论的其他器件:ISO7821、

您好!

 在我们的应用中、我们需要一个电隔离双向通信接口、该接口能够耐受1500V DC 的永久高电压(增强型绝缘):

在 ISO7821的数据表中、 VIOWM 的额定电压为2828V、但在安全稳压认证中、TUV (DWW 封装)的额定电压仅高达1000Vrms。

是否可以将该器件用于具有1500直流隔离电压的应用?

有关隔离的进一步要求:

-增强隔离

-对于应用程序,计划与 UL 61010-1批准

-爬行距离: 143mm

-清除距离:9,34mm   

-温度范围:-40°..125°

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!  

    感谢您与我们联系。  

    您的应用需要哪种标准? 如果 EN61010是您的应用的唯一标准、则工作电压为1000Vrms。 不过、ISO7821LL 的额定 2828V 直流、符合 DIN 标准 和 1450 VRMS (DWW 封装)(通过 TUV) (请参阅下面突出显示部分)以了解其他隔离标准。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    ISO7821能够承受1500直流隔离工作电压。  

    请注意、IEC 610101-1 (和 UL 61010-1)标准将市电电路线至中性点(RMS 或 DC)电压限制为 1000V (最大值)。 对于次级电路(已经与电源电路隔离)、不存在此类限制、工作电压可以高于1000V。因此根据您的应用、如果您在次级电路(而不是电源电路)中使用此器件 那么我看不出任何问题。 另一方面、如果您将 ISO7821连接到主电路、那么该标准会将您的工作电压限制为1000V (RMS 或直流)。  

    我建议与您的认证机构讨论此问题、它会让您很好地了解您可以通过 UL 61010-1获得什么等级。 从 ISO7821的角度来看、没有问题。

    谢谢。
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    感谢您的快速回答。

    隔离栅不 在电源电路中(直流充电器应用)。

    抱歉、我的器件型号不匹配:右侧是 ISO7821FDWWR、它具有 DWW 外壳的 UL 和 TUV 编号。

    详细信息、我们需要澄清哪家 UL 机构。 在此高电压下、固体绝缘的 DTI 要求可能存在问题?

    据我了解:1500V 直流电压不是问题、直流的寿命估算与 Vrms 曲线相似?

    谢谢。

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    是的、从器件的角度来看、1500VDC 不是问题、对于 VDC 寿命 估算、可以使用 Vrms 曲线。 事实上、直流寿命甚至优于 RMS 电压寿命。

    谢谢。
    萨莱姆