This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:精度提高-原理图审阅(SN6507DGQR)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1328998/sn6507-q1-accuracy-improvement---schematic-review-sn6507dgqr

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6507、 LM317

尊敬的团队:

 我们希望收到有关 SN6507DGQR 的功率级的反馈。

  • 您能估算输出的准确度吗? (我们的当前估计值大约为25%)此外、您能否提供一些 有关如何 提高准确性的建议?  
  • 您是否还有关于我们当前解决方案的任何其他建议或反馈?

附加信息:此应用是250 mA 的隔离式电流源。 第一级使用  SN6507DGQR 实现12V 到30V 的推挽式电压转换器(首页)。 在第二页中、我们使用 LM317M-Q1提供250 mA 的恒定电流。

提前感谢您的帮助!

如果您需要其他信息、请告诉我。

此致  

奥斯卡·利伯里奥

e2e.ti.com/.../PMP31319_5F00_revA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您与我们联系。

    我已经审阅了 SN6507的原理图、结果看上去一切正常。 关于输出电压精度的问题、由于 SN6507是开环推挽式变压器驱动器、因此不会调节输出。 由于输出电压不是稳压的、因此我们无法保证精度规格。

    输出电压精度将取决于输入和输出之间路径中的所有元件、包括输入电压精度、变压器容差和二极管正向电压变化。 如果您掌握了所有这些信息、也许就能够估算出。

    由于您在 SN6507的输出端使用稳压器 LM317、因此将调节最终输出、无需 SN6507调节。

    我还想说明的是、SN6507支持高达500mA 的输入电流。 由于您有12V 输入、因此支持的最大输入功率为6W。 假设效率为85%、预期输出功率为5.1W。 这意味着28V 时支持的输出电流将是~180mA max。

    谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    谢谢!

    在考虑最大输入电流时、我仍然有一个问题。 数据表中提到了建议条件下的最大开关电流为0.5A。

    -这是平均电流吗?  

    -也有内部功能限制这个电流或者它是"只是"一个建议的条件。

    我想说这只是一个建议的运行条件、因为在绝对最大额定值中、它可以将1.6A 作为最大峰值电流。 我之所以提出这个问题、是因为该器件将可选300ms 左右 、然后关闭、因此 即使在28V 电压下它也可能仍然能够提供250 mA。

    此外、您从何处获得了85%的效率? 我知道它会根据变压器而变化、但这里显示、根据我们的负载和 Vin、它应该高于90%

    此致

    奥斯卡·利伯里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您的意见。

    -这是平均电流吗?  

    -也有内部功能限制这个电流或者它是"只是"一个建议的条件。

    [/报价]

    是的、0.5A 是器件支持的最大平均电流、这不是电流限制、但该器件能够在其整个生命周期内支持0.5A 的平均电流。

    我之所以提出这个问题,是因为设备的可运行时间约为300毫秒 ,然后关闭,因此 即使是28伏,它也可能仍然能够提供250 mA。

    感谢您对此进行澄清。 如果我正确理解、该器件将每秒开启300ms、在剩余的时间关闭。 这只是时间的30%、因此负载消耗的平均电流会下降。 在假设下、SN6507应能够以30%的导通时间或运行时间支持250mA 负载。

    您在哪里获得了85%的效率? 我知道它会根据变压器而变化、但这里显示根据我们的负载和 Vin、它应该高于90%[/报价]

    在我在之前的回复中做陈述时、我没有参考任何效率图、并假设最坏情况下的效率为85%、以进行快速计算、因为85%和90%仍会得出100%开启或运行时间的相同结论。
    您的理解是正确的、配备 Wurth 变压器750319692的 SN6507在250mA 负载下可实现90%以上的效率。

    谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

    [/quote]