This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:ISOW1412浪涌瞬变保护。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1328661/isow1412-isow1412-protection-against-surge-transients

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件:THVD1400、

尊敬的专家:

我想问一下 RS485器件的保护。 我们将有两个 RS485通信,一个用于卡之间的内部总线,另一个用于与外部世界通信,这可能是一个高电压户外自动重合器在33KV 机架。

在器件"THVD1400"的数据表中、它建议添加 TVS (或用于更高电压的 MOV)、而"ISOW1412"的数据表不建议相同。

那么、我的问题是:我们是否需要为将用于与室外设备通信的"ISOW1412"添加 TVS 或 MOV?

此致、
Mohammad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    感谢您与我们联系。

    正如您在 THVD1400数据表中看到的、RS 至485总线上的浪涌瞬变通常需要外部保护。 请参阅以下参考图、其中介绍了防止 RS 至485总线发生外部瞬变的各种方法。 根据您的保护要求、您可能需要选择或更多保护组件。 谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00731


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar ,

    感谢您的答复和有用的链接、我会仔细检查。

    对于内部总线、我将仅添加铁氧体磁珠和带有防脉冲电阻器的 TVS、但我将在 RS485到室外连接中全部使用。

    此致、

    Mohammad。