This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:最小输入电流

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1329014/iso1212-minimum-input-current

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: ISOM8110

尊敬的 ISO 团队:

在我们的应用中、我们必须检查电源电压(230VAC)是否高于特定电平、并希望为此使用 ISO1212。

文档 TIDMB97.PDF 中提供了一个原理图、其中 ISO1212DBQR 用于测量市电压。

在我们的应用中、我们必须注意触摸电流、因此分压器的总电阻需要约为1 MOhm。

这会将流入引脚 SENSEx 和 INx 的输入电流限制在100µA 范围内。

流入 SENSEx 和 INx 引脚以使芯片保持正常工作的最小电流是多少?

此致、

格哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、  

    我们产品系列中的 ISO1212和数字输入器件设计为根据 IEC61131-2标准运行。 这些器件的最小输入电流为2.25mA (典型值)。

    该标准定义了输入类型1-3。 如上面的数据表图所示、为了实现输出上的逻辑高电平、磁场侧输入需要处于"导通"区域。 您可以阅读有关在 9.2.1.2.1中设置电流限制和电压阈值的更多信息、并使用以下计算器(直接下载链接) 用于9V 至300V 直流和交流电压检测的 ISO121x 阈值计算器计算阈值。  

    或者、您可以评估具有500uA 开启电流、可用于检测电网输入的光耦仿真器(请参阅 ISOM8110)。 这将使您更接近所需的100uA 输入电流。  

    此致!
    安德鲁