This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:第1侧 ISO1640与 ISO1540两卷

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1328519/iso1640-vol-of-iso1640-vs-iso1540-for-side-1

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件:ISO1540、

与 VOL 范围为570mV 至800mV 的 ISO1540相比、ISO1640的1侧音量是否更低?

我正在寻找具有较低容量的 i2c 隔离器。 由于来自隔离器的高电压、我们正达到 Vil 违例。