This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110DFGEVM:ISOM8110

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1328466/isom8110dfgevm-isom8110

器件型号:ISOM8110DFGEVM
主题中讨论的其他器件:ISO7721

大家好!

我可以在1000VDC 应用中使用此器件或串联中的任何器件(ISOM811x)吗?

此致

Ik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ik、

    感谢您的联系。 否、很遗憾、ISOM811x 目前的额定工作电压仅为707VDC。

    如果需要更高的隔离强度、并且信号是数字信号、则可以使用数字隔离器、例如具有更高工作电压的 ISO7721。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    Ik