This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:为变压器和 SN6505BQDBVTQ1提供不同的电压

Guru**** 2584195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1327224/sn6505b-q1-supplying-transformer-and-sn6505bqdbvtq1-with-different-voltage

器件型号:SN6505B-Q1

你(们)好!

在 元件数据表中、所有参考设计都为 SN6505B-Q1 (VCC)和 变压器初级绕组使用相同的电压。

在我的应用中、我希望有两个不同的电压、用于:

                                  - SN6505B-Q1 : 5V

                                  -变压器: 5.35V

在我的应用中、5V 是使用5.35V 的 LDO 完成的。  

为芯片和变压器提供不同电压是否有任何问题?

 

此致、

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:

    感谢您与我们联系。

    是的、SN6505的 VCC 和变压器中心抽头处的电压可以不同、只要它们不超过数据表中规定的最大建议工作电压、即该参数为5.5V。 由于两个电压都小于5.5V、因此这应该不是问题。 您可以继续此用法。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔