This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:CMTI 问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1321388/iso7742-cmti-questions

器件型号:ISO7742

尊敬的,

我们的客户有关于 CMTI 的一些问题。   

1.根据 CMTI 的产品说明书、如何知道 CMTI 测试通过还是未通过?  

以下是测试曲线、测试结果是通过还是失败? 我认为 第一个输出由于数字信号而反转、它可能失败、但第二个输出几乎是高电平、只有一个小的下降然后改变为高电平、是通过还是失败?

2. CMTI 测试需要15pF 的负载。 如何平衡小负载和大负载电容? 如果使用大 Cload、则输出可能很平滑、但如果使用可满足15pF 要求的有源探头、则此探头很容易发生串扰。  

3、如何决定 CMTI 干扰源的上升时间、电压是如此定义的、比如电压100V、时间1ns 或者电压2000V 时间20ns、这个斜率全是100kV/us、但是测试结果不同、电压时间这是该怎么考虑的? 此外、这个斜率不是理想的斜坡或斜坡、示波器是如何获得这个可通过的斜率的、它是该段的最大斜率还是平均值?  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我在下面回答了您的问题:

    1. CMTI 通过/失败
      1. 您在数据表中看到的 CMTI 规格是器件的通过级别。 高于此值的电平可能会导致器件故障。
      2.  对于第一个波形、您的理解是正确的。 如果由于 CMTI 导致输出从低电平变为高电平、则此为失败。
      3. 对于第二个波形、由于输出电压不会降至逻辑低电平阈值、并且持续时间仅小于10ns、因此不会将其视为假低电平信号。 因此、这是通过
    2. CMTI 测试需要15pF 负载。 如何平衡小负载和大负载电容? 如果使用大 Cload、则输出可能很平滑、但如果使用可满足15pF 要求的有源探头、则此探头很容易发生串扰。
      1. 数据表中 CMTI 测试电路中添加的15pF 负载是可选的测试负载。 客户可能不需要将此负载添加到测试中。 可以使用任何探头进行测试。  
    3. 如何确定 CMTI 干扰源的上升时间、电压如此定义、如电压100V、时间1ns 或电压2000V 时间20ns、这个斜率全部为100kV/us、但测试结果不同、电压时间这是如何考虑的? 此外、这个斜率不是理想的斜坡或斜坡、示波器是如何获得这个可通过的斜率的、它是该段的最大斜率还是平均值?  
      1. 我们使用 VCM = 1200V 进行 CMTI 测试、如数据表中所述。 客户可以使用任何高达1200V 的电压。
        1. CMTI 发生器输出的最大斜率应小于数据表规格、以便器件通过

    此致、
    阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Aaditya,

    非常感谢您的答复。

    客户还有一些问题需要再次确认。

    1.  

    对于第二个波形,由于输出电压不会降至低逻辑阈值,仅持续时间小于10ns,因此不会将其读作假低电平信号。 因此,这是通过

    逻辑低电平脉冲仅持续不到10ns 且读取为通过信号、低电平信号持续至少到读取为失败信号的时长?  

    2.  

    数据表中 CMTI 测试电路中添加的15pF 负载是可选的测试负载。 客户可能不需要将此负载添加到测试中。 可以使用任何探头进行测试。  [/报价]

    他想确认我们的测试平台有多少负载?  

    3、  CMTI 干扰源的压摆率不稳定、 比如电压100V、时间1ns、电压2000V 时间20ns、这个斜率都是100kV/us、但是测试结果不同、我们是用平均斜率还是最快斜率来决定的?  

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    请注意、今天是我们在美国的团队的节日、但我们将在明天提供最新消息与您联系。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待

    1. 逻辑低电平脉冲仅持续不到10ns 且读取为通过信号、低电平信号持续至少到读取为失败信号的时长?  
      1. 您看到的10ns 脉冲是 ISO7742器件的输出。 这是通过还是失败取决于正在读取信号的器件。 例如、如果读取器件输入通道的带宽是10MHz、则该器件将无法识别10ns 脉冲、因此将成为通过。 同样、如果带宽为200MHz、则它将能够识别10ns 脉冲、因此会成为故障。
    2. 他想确认我们的测试平台有多少负载?  
      1. 您是想说我们在 TI 测试设置中有多少负载? 如果是、则为15pF 负载。
      2. 您是否打算询问客户测试设置应用多少负载? 如果是、则 由客户决定其系统中的负载大小。
    3.  CMTI 干扰源的压摆率不稳定、 比如电压100V、时间1ns 或电压2000V 时间20ns、这个斜率都是100kV/us、但是测试结果不同、我们是用平均斜率还是最快斜率来决定的?  
      1.  通常无法识别任何小于3ns 的瞬态持续时间、时间大于3ns 的所有电压-时间组合都会导致器件发生故障。
      2. 请注意、100kV/us 是典型的通过级别。 由于各器件之间的制造差异、一些器件可能在100kV/us 时失效、而另一些器件可能在120kV/us 时失效、另一些器件也可能在150kV/us 时失效。 器件的实际故障水平将大于85kV/us、但也可以高于85kV/us。  
      3. 总而言之 、并非所有器件在100kV/us 时都发生故障。  

    此致、
    A·维塔尔