This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:功率耗散

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763, ISO7763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1325478/iso7763-q1-power-dissipation

器件型号:ISO7763-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7763、

如何计算 ISO7763的功耗 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saraswathy、  

    感谢您的提问。

    我会向我的团队核实您的问题。 能否就您希望从功率耗散计算中获得哪些信息提供更多信息?

    如下所示、数据表(表6.5)中的额定功率表包含1侧、2侧以及两侧的最大功耗值。 我认为这些值是根据表中给定的测试条件测试的。 这可以帮助您了解在不同测试条件下器件的功率损耗。

    我会向我的团队核实功率损耗的情况、以便为您提供更多信息。 我会让你知道这个周末之后。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    如前所述、 如下所示、数据表中的功率额定值表(表6.5)具有1侧、2侧以及两侧的最大功率耗散值。 这些 值是根据表中为器件显示的测试条件进行测试的。 由于这些值是测试值、因此可让您了解 ISO7763-Q1器件的最大功率耗散。

    根据这些测试条件、您可以使用数据表(第6.10节)的"电源电流特性"表中的电源电压和电源电流来通过 P = I * V 计算功率耗散。

    例如、在上面的测试条件中、电源电压为5.5V、数据速率为100Mbps、功率耗散= 28.4mA * 5.5V = 157mW。

    此致、
    A·维塔尔