This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:ISO6760DWR 的输出电压持续为高电平

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1326445/iso6760-output-voltage-of-iso6760dwr-is-continuously-high

器件型号:ISO6760

尊敬的 TI 团队:

我在 电路中使用 ISO6760DWR 作为数字隔离器。 我观察到 IC ISO6760DWR 的 OUT 引脚的电压 持续为高电平。

请注意、我未在输入端连接下拉电阻器、并且输入信号为开路。

谢谢。

施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    ISO6760DWR 的默认状态为高电平、因此您会看到高电平状态。 当器件两侧都通电且没有输入信号时、输出将始终具有默认状态的输出。

    如果您希望在未施加输入信号时输出为低电平状态、请查看默认状态为低电平的 ISO6760FDWR: ISO6760 |购买 TI 器件| TI.com

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Aaditya 的快速支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:  

    没问题!

    如果您有更多问题、请随时告诉我们!

    此致、
    A·维塔尔