This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7742-Q1:具有3个反向通道的版本

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7743, ISOW7843, ISOW7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1326450/isow7742-q1-version-with-3-reverse-channels

器件型号:ISOW7742-Q1
主题中讨论的其他器件:ISOW7743、 ISOW7843、 ISOW7741-Q1

您好!

我正在寻找具有集成电源并 能够提供功能安全的数字隔离器。   ISO774x-Q1系列看起来很完美、我只需要3个反向通道。

ISOW7743或 ISOW7843可以正常工作、但我需要功能安全。

对解决方案有什么建议吗?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我知道您正在寻找一款具有集成式直流/直流转换器和3个反向通道的数字隔离器。 遗憾的是、TI 尚未提供具有3个通道的汽车认证 ISOW 器件。 如您所述、ISOW7743和 ISOW7843器件是我们仅有的3个集成了直流/直流转换器的反向通道数字隔离器。

    我有一种可能的解决方案是将 ISOW7741-Q1颠倒180度。 这样、3个正向通道本质上将成为反向通道。 请查看下图:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这不适用于隔离式电源的方向(它不可逆)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。  

    前面讲过、很遗憾、TI 没有提供具有3个通道的汽车认证 ISOW 器件。 我们将在未来的器件中考虑这一点。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    A·维塔尔