This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:端子电阻器

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1326058/iso7763-q1-terminal-resistors

器件型号:ISO7763-Q1

是否需要为此 IC 的每个通道提供外部端子或限流电阻? 此方框图已经显示了接近1k 的内部电阻器。 如果需要、如何选择电阻器的阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sraswathy,

    您是否参考了外部电阻器来定义处于未定义状态的输入?

    如果是、则不需要外部电阻器、当线路为 Hi-Z 时、器件将具有内部电阻器、以确保输入和输出处于默认状态。

    或者、您是指发生故障时所需的限流电阻器? 换言之、如果器件出现功能故障、则器件不会进一步损坏、从而保持隔离(即使功能不起)。

    在这种情况下、需要将限流电阻器与器件的每个 I/O 串联、以确保在器件发生主要故障时不会进一步损坏隔离栅。 假定器件从 I/O 到 VCC 或接地之间存在短路、需要对限流电阻器进行设置、以便流入器件的电流不超过"安全限值"表中列出的电流。  

    希望这有助于澄清,否则让我们知道我们可以如何帮助!

    此致!
    迈克尔