This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:能量计的连接方法

Guru**** 2965550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1325556/iso1412-connection-method-to-energy-meter

器件型号:ISO1412
主题中讨论的其他器件:ISOW1412

大家好、我是来自 innospace Automation 的 Jude。 我们的 应用将 通过 RS485接口从能量计收集数据。

这里我们使用的是适用于 RS485接口的 ISOW1412DFMR。 在数据表第37页 -图11-2.  主 GND2引脚连接到 RS485网络中的所有器件 GND2引脚(图像随附

在我们的设计中、我们需要将 ISOW1412芯片的 A 和 B 连接到能量计、该能量计仅具有 A (D+)和 B (D-)线路

如果未将 GND2引脚与能量计连接、是否会发生任何通信问题

请提供将 ISOW1412与能量计连接的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    感谢您的联系。

    您共享的图中所示的 GND2连接是可选的。 一些 RS 至485节点具有该选项、有些节点没有。 具有 GND 连接可以更大限度地减少总线上的共模电压、但该器件已经支持-7V 至12V 的共模电压、因此这应该不是问题。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔