This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:如何使用隔离式 USB 接口连接 USB 外壳(屏蔽)?

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324884/isousb111-how-to-connect-usb-shell-shield-with-isolated-usb-interface

器件型号:ISOUSB111

您好!

我们有一个定制的电路板设计、使用 ISOUSB111和自供电 USB 器件、以在 USB 主机和器件之间提供接地环路隔离。 该器件未接地;由电隔离的直流电源供电、该电源只有两个插脚、无接地连接。 我们在 ISOUSB111数据表中没有看到关于如何连接 USB 外壳的任何指导。 从图像上讲、当 USB 外壳与器件的内部信号接地之间存在电容连接时、在器件内测得的噪声水平会下降。 有人可以确认是否有关于如何为使用 ISOUSB111隔离 USB 数据连接的自供电 USB 器件连接 ISOUSB111屏蔽的官方指南?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    感谢您与我们联系。

    最常见的情况是,外壳直接连接到产品的机箱,尤其是当您的产品使用金属机箱时。 如果与机箱的连接不存在、则外壳连接不重要。 您可能会通过并联的 RC 实现外壳与系统接地的高阻抗连接。 电阻的典型值为1MΩ Ω、电容可以介于100pF 至1nF 之间。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    我们的应用采用塑料外壳、因此没有相关的机箱接地。 我们的担忧是、该器件是一个具有敏感模数采集通道的混合信号系统。 在大多数情况下、外壳连接似乎与采集通道本底噪声没有任何差异。 但在某些情况下、提供从隔离式 USB 数据外壳到电路板信号接地的电容连接可改善本底噪声。 在您的指导下、我们尝试了一个4.75M 电阻器和一个100nF 电容器串联、并且我们获得了一致的结果。