This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:PN 建议 UART GND 隔离

Guru**** 2584625 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6521, ISOW7741, ISOW7721, ISO6721, ISO7721, ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324418/isow7841a-q1-pn-suggestion-uart-gnd-isolation

器件型号:ISOW7841A-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6721ISO7721、ISO6521 、ISOW7741 、ISOW7721 ISOW7821

您好、团队成员:

请您提供 GND 隔离的 PN 建议。  ISOW7841FAQDWERQ1是一款具有更高规格的器件、我们建议仅用于 GND 隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    感谢您与我们联系。

    我们的大多数数字隔离器支持接地隔离、其中大多数具有多种通道选项。 如果您需要2个数据隔离通道、一个正向、另一个反向、用于传输和接收引脚、那么您可以考虑 ISO6521、这是实现接地隔离的最佳器件。 如果需要具有更高隔离度的器件、则可以考虑 ISO6721或 ISO7721。 其中一些器件具有多种封装选项、您可以更好地选择一种更适合您的需求的封装选项。

    我们还有带有集成电源的数字隔离器、例如 ISOW7821 (第1代)和 ISOW7721 (第2代)、它们在同一封装中集成了一个隔离式直流/直流转换器、不需要单独的外部隔离式电源。 由于 ISOW7721是我们的新一代器件、可提供明显更好的整体性能、因此我们建议您使用此器件。 如果您需要4个通道、则可以考虑 ISOW7741。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您的反馈。