This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:IEC 61557-8第4.4.3条&4.4.4测试条件 UN = 0未满足

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324274/tida-010232-iec-61557-8-clause-4-4-3-4-4-4-test-condition-un-0-not-being-met

器件型号:TIDA-010232

我们一直在评估 TIDA-010232测量方法。  

在测试过程中、我们发现 IEC 61557-8规范状态的性能要求(第4.4.3和4.4.4条)提到了条件" 在0%之间的标称电压(Un)上 到115%" 、用于对相对百分比不确定性(A  )和响应时间(tan)进行性能测量。 但在 TIDA-010232测量方法中,如果 UN (即 VBUS 或 DC 电源)为0%(即无电源),那么我们根本无法测量绝缘电阻。   这将导致不符合 IEC61557-8的第4.4.3和4.4.4条。  您能回来解答一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。  
    首先需要注意的是、我们的设计未 通过任何标准认证。  


    您正确地说、TIDA-010232的方法仅在有电压时有效。  
    为了解决这种限制、可以选择添加一个单独的低功耗高压电源、以便在不存在 VBUS 时生成电压以用于测试。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    安德烈

    亚斯