This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:ISO7710-Q1的最大电压

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1323385/iso7710-q1-maximum-voltage-of-iso7710-q1

器件型号:ISO7710-Q1

您好  

我打算使用 IOS7710-Q1作为低电压隔离的组件。

您能告诉我此组件的最高电压额定值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的 提问。

    TI 数字隔离器 可以承受高达数千伏的接地电势差。 如下图所示、采用 DW 封装时的隔离电压 VISO 耐受值为5000Vrms、而采用 D 封装时则为3000Vrms。 请参阅下图(数据表中的绝缘规格表):  

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Aaditya Vittal,

    很抱歉我的描述不充分。 实际上、我想知道的是工作电压。 从数据表中、我可以看到 IC 的 CTI 大于600、表示材料参数等级 I。此外、由于爬电距离为8mm、根据爬电表可以确定 IC 的工作电压应为1600V。 这种理解是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    您对爬电表的理解是正确的。 ISO7710-Q1是一种增强型隔离器、 经认证可高达1500Vrms 的最大工作电压、如数据表的第6.6节所示。 此规范符合 IEC 62368-1。 您提到的1600Vrms 工作电压用于根据标准进行基本隔离。 由于1600Vrms 大于我们针对 ISO7710-Q1器件的规格、因此我们无法保证四个器件在1600Vrms 工作电压下的典型运行。

    此致、
    A·维塔尔