This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:两个设备之间的 DI 冗余。

Guru**** 2585565 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1319824/iso1228-di-redundancy-between-two-equipment

器件型号:ISO1228

DI 冗余。

如果有两个用于 DI 输入的 ISO1228位于不同的接线盒 和 DI 源相同(单源)

设备通常正常工作。

突然、一个设备电源关闭(ISO1228 AVCC 24V)那么如何估算其他设备(24V 电源相同) DI 状态?

页 S

我想知道  ISO1228 AVCC 24V 断电时的 DI 输入阻抗。

 

此致。

黄禹锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们已与我们的设计团队联系、要求他们做出更多澄清。 我们将在获得更多信息后立即回复您。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待、很抱歉耽误您的时间。

    我们已联系设计团队、了解有关您问题的更多信息。 我们已在下面回答了您的问题:

    1. 如何估算其他设备(24V 电源相同) DI 状态?
      1. 每个 ISO1228都需要根据 AVCC 和 INx 引脚的数据表进行自己的设置。 这意味着、如果第一个器件关闭、第二个器件仍可运行
    2. 我想知道 ISO1228 AVCC 24V 断电时的 DI 输入阻抗。
      1. 当 ISO1228器件断电时、磁场侧的 DI 输入将处于高阻抗状态。

    此致、
    A·维塔尔