This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7721:数字隔离器隔离侧测量失败

Guru**** 2987800 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1321214/isow7721-failed-measurement-on-isolated-side-of-the-digital-isolator

器件型号:ISOW7721

大家好!  

我注意到在使用组件 ISOW7721进行测试时出现了一个问题、到目前为止我还没有能够解决该问题。  

我将使用此组件是一个用于测量 HVDC 的电路板。  

下面您可找到电路和 PCB 的原理图:  

该电路由3个子系统组成:

1.第一个是分压器、其中 HVDC 输入衰减到较低的电压。  

2.第二个是比较器,它将此衰减电压与某个预设阈值电平进行比较。 该子电路背后的理念是、只要系统中存在高于特定值/振幅的 HVDC、基本上就会得到通知。  

3.第三部分是包含增强型数字隔离器的子电路。 该子电路的理念是从本质上将该高电平逻辑(当 HVDC>特定振幅时)传输到 LV 控制系统。 因此、系统的 HV 侧与 LV 侧隔离。  

焊接元件后、我进行了一些上限测试、以查看电路是否正常工作。 由于这种板适用的 HVDC 非常高且不实用、而且在我的项目中此时此刻可用、因此我决定使用示波器中的(脉冲)信号发生器并将该信号注入到电阻器偏差的某个位置、 这样、我从那里获得的衰减电压将与存在 HVDC 时将获得的衰减电压相匹配、并且将使用电阻器偏差器的整个链。  

电路板的24V 电源由另一个实验室直流电源生成。  

我的鸡巴似乎在不停地颤抖着,我的鸡巴也在不停地颤抖着。 下面您可以看到在示波器上测量的测试 resums 的图片。  

图1:

OrangeTrace 是比较器的第1个输入、在本例中表示 HVDC (生成了一个脉冲来表示 HVDC、因为我想针对芯片的运行方式获得一个清晰且可见的结果)

绿色 TRACE 是比较器的第二个输入、由简单的分压器生成(如果 yu 请参阅原理图、则为 COMP_NEG_IN)

Yello Trace  是 comarator 的输出(COMP_OUT、请参考原理图)

图2

如果您参考散图、可跟踪:Comp_Out & ISOOUT。  

 

到目前为止,一切似乎都在按预期工作。  

几天后,我进行了第一次测试,我想回顾几个细节。 不过这次、尽管 FAC 仍在将 COMP_OUT 传输到隔离器芯片上的相关引脚、但我仍然无法测量 ISOOUT。 电路板左侧的一切都正确旋转。 电路板右侧的所有电压和电源轨也正常工作。 芯片右侧的所有电源引脚仍通过相应的电压轨供电。 但是、由于某种原因、我仍然无法测量 ISOOUT。  

为了使事情更有趣,我决定测试的操作 th echip 反方向.

因此、我在引脚2 IN_A 上注入一个信号并测量引脚3 OUT-B 上芯片的输出、而不是在引脚18 IN_B 上注入一个脉冲信号、然后在引脚19 OUT_A 上测量芯片的输出。

我感到奇怪的是、在这种情况下、我实际上可以测量输出信号。  

如果有人对正在发生的事情有任何想法、或有任何建议、我非常感谢您提供反馈。  

此致、  

康斯坦丁·科西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosta、

    感谢您与我们联系并分享与您所面临问题相关的所有详细信息。

    原理图看起来有点模糊、您能否以 PDF 版本分享原理图、以便我回顾一下是否一切正常。 还请分享元件的值、例如电容器值、FB 器件型号等。 如果 PCB 布局也是 PDF 格式、也会有所帮助、这样我就可以放大并验证元件放置方式。

    Unknown 说:
    如果有人对可能发生的事情有任何想法或任何建议、我非常感谢您的反馈。  [/报价]

    我不确定通道 B 为什么不能按预期工作。 从以前工作以来、您是否知道 PCB 中是否存在任何连接问题或任何布线是否损坏?

    为了排除连接或 PCB 问题、您可以尝试测试另一个 PCB 吗?
    您也可以将这个无法正常工作的器件移至新的 PCB、并进行测试以进行验证。 通过在故障 PCB 上测试新器件、您还可以了解问题是与器件还是与 PCB 有关。 请告诉我、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的关注和愿意提供帮助。  

    我真的弄清楚出了什么错。 我忘记了将 HVDC–连接到电路板的 ISO 接地。  

    在我对 PCB 进行此修复后、一切似乎都很顺利。  

    我不是真的确定我如何得到良好的结果在第一次测试。  

    我认为现在这个问题已经结束了, 将来如果有任何其他问题,我将在这里补充。

    再次感谢、  

    此致、

    科斯塔·科茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosta、

    感谢您提供更新、我很高兴知道您能够确定两个接地之间缺少接地连接的问题。 谢谢、如果未来有任何进一步的问题、我们将乐意提供支持。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔