This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:工作 RMS 与寿命计算

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041-Q1, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1322856/iso7041-working-rms-vs-lifetime-calculation

器件型号:ISO7041
我想  在汽车应用中使用 ISO7041或 ISO7041-Q1向半桥中的高侧器件发送栅极驱动信号。 不过、数据表指出工作电压仅为400Vrms、工作电压可能为~450Vrms。 我将尝试使用 ISO7041-Q1数据表中的下表、以便在工作电压为450Vrms 的情况下实现预期的使用寿命。  
示例:
我有100年的寿命要求。 我需要工作电压有20%的安全裕度、绝缘寿命有87.5%的安全裕度。 基于此、 我可与 ISO7041-Q1配合使用的最大工作电压为~ 1280Vrms。 我知道我在那里做了数学运算、但那是该如何使用图表的意思吗?
100Y *1.875= 187.5y
-> 187.5y = 5.913e9秒
Vrms @ 5.9e9秒= 1600Vrms
1600Vrms/80%= 1280Vrms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    此图的计算方法是正确的、但我们不建议在数据表最大值限制之外使用器件、因为 TI 在此类情况下无法保证器件性能。  由于封装尺寸较小、工作电压通常限制为较低的值、许多应用还有其他限制、例如爬电距离、增强型与基本绝缘等。

    也就是说、由于您所需的电压为450Vrms、并且仅略高于400Vrms、因此我不认为有任何问题、该器件应该能够承受这种应力。

    谢谢。
    Saleem Marwat