This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7140CC:用作电平转换器

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7140CC, ISO6740, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1322296/iso7140cc-use-as-level-shifter

器件型号:ISO7140CC
主题中讨论的其他器件: ISO6740ISO7740

希望这是一个简单的问题...

我正在寻找能够实现从0V/3V3数字控制信号电平转换到+/-2V5 (用于控制双电源放大器的信号、在这里它们必须以-2V5而不是0V 为基准的器件。 正常电平转换器没有任何用途、因为它们需要在两侧都有一个公共接地基准。

我想我可以使用 ISO7140、但 ABS 方面尚不清楚。 最大额定值两个接地之间是否存在电压差。 我要按如下方式连接电源:

GND1:0V

VCC1:3V3

GND2:-2V5

VCC2:+2V5

如下图所示、我可以使用几个 FET 和电阻器来实现这一目的、但希望某种能够更快切换的器件、而且一个封装中的4个通道也将有助于4通道隔离器成为一个不错的选择。 是否可以像这样进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    根据我的理解、您希望将数字信号从一个电压转换为不同的电压、其中信号从一侧的3.3V 变为2.5V、而接地差值为-2.5V 。

    可以、 以这种方式使用 ISO7140CC 没有问题。

    我们的数字隔离器器件 可以在器件两侧建议的工作条件下提供电压。 隔离栅将两侧分开、因此、在推荐工作条件下、可使用任何电压独立为每侧供电。 有关数字隔离器两侧不同电压的更多信息、请查看此常见问题解答:[FAQ]能否使用不同电压为数字隔离器两侧供电?

    我们的数字隔离器还可承受高达数千伏的接地电势差。 由于您的差值为-2.5V、ISO7140CC 器件应该适合您的应用。

    我想推荐另一款器件、ISO6740。 ISO6740是增强型隔离器、支持高达50Mbps 的数据速率。  ISO6740器件是我们目前提供的更新、成本更低且更受欢迎的器件。 由于 ISO7140CC 是较旧的器件、因此我们强烈推荐使用 ISO6740:ISO6740 数据表、产品信息和支持| TI.com

    如果您的应用需要更高数据速率的器件、我们推荐支持高达100Mbps 的 ISO7740器件:ISO7740数据 表、产品信息与支持| TI.com

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aaditya。 以这种方式使用似乎很安全、正如我所预期的那样。

    我看了 ISO6740、但由于封装尺寸非常大、我想这是大型隔离栅导致的。 如果我可以轻松放入、我肯定会考虑它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    不客气!

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    我想要说明的一点是、ISO7740器件具有更小的封装尺寸、这适用于您的应用: ISO7740DBQ

    此致、
    A·维塔尔