This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:EMI 问题

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1321032/isow7841-emi-issues

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISOW7741

您好、先生/女士:

需要您的帮助以查看 EMI 结果。

我们后续访问了以下链接来修改原理图和布局。

https://www.ti.com/lit/pdf/slla368

我们不想公开讨论我们的设计。

我们能否通过私人消息讨论和检查原理图/布局?

在 引脚9上还有其他问题、我们可以让引脚9悬空吗? 只需让其通过 IC 内部进行连接。  

期待您的反馈。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    感谢您与我们取得联系、很遗憾听到大家遇到的问题。

    [报价 userid="447962" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1321032/isow7841-emi-issues 我们还有其它有关  pin9的问题、可以让 pin9悬空吗? 只需让其通过 IC 内部进行连接。  [/报价]

    悬空引脚9对于实验室测试是可以的、但为了在嘈杂条件下可靠运行、我们建议引脚9也连接到 PCB 上的外部接地。

    Unknown 说:
    我们可以通过私人消息讨论和检查原理图/布局吗?

    当然、在此之前、我想提出几个要点。

    ISOW7841是我们的第一代器件系列、而我们现在还有第二代器件 ISOW7741、其整体性能显著提高、包括辐射发射性能。 如果客户当前正在为新项目评估 ISOW7841、我们建议他们在设计中考虑使用 ISOW7741、并使用以下应用手册中指定的简单指南来满足其发射要求而不会出现任何问题。

    如何通过 ISOW7741满足 CISPR 32辐射干扰限值

    如果客户仍想使用 ISOW7841、我建议他们遵循以下链接中 E2E 中提供的指南、尤其是使用 CMC。 这应该有助于显著改善其辐射发射。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/806938/isow7841evm-isow7841evm

    请与客户分享这些意见、并告诉我客户是否要考虑这些意见中的任何一个。 如果他们有任何进一步的问题、请告诉我、以便我可以通过您的电子邮件与您联系。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar:

    客户已将 CMC 放在输入端和输出端。

    请接受我的友谊申请、我可以为您发送原理图和布局布线。

    这是"采用 ISOW7841集成式信号和电源隔离器的低辐射设计"指南系列的内容。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    感谢您在 E2E 上提出您的友谊申请。 我已接受、您可以向我发送文件、以便我可以查看。
    请确保在原理图中包含组件(尤其是 CMC)的值和/或部件号。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔