This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841 ISO 电源是否可以支持4个 RS 至485器件?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1321077/isow7841-does-isow7841-iso-power-can-support-4-pcs-rs-485-device

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISOW7741

大家好、

ISOW7841 ISO 电源是否可以支持4个 RS 至485器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您与我们联系。

    假设您询问 SN75ALS176ADR 总线引脚上的 RS 至485总线是否可以支持连接4个 RS 至485器件、我相信答案是肯定的。 大多数 RS 至485收发器支持在总线上连接多个器件。 我可以通知支持 SN75ALS176ADR 的团队对此进行确认。

    如果我误解了您的问题、请详细说明您希望如何连接4台设备、以便更好地回答您的问题。

    ISOW7841是我们的第一代器件系列、而我们现在还有第二代器件 ISOW7741、其整体性能显著提高、包括辐射发射性能。 如果客户当前正在为新项目评估 ISOW7841、我们建议他们在设计中考虑使用 ISOW7741。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    您可能会 误解。 我是说 IC 的电源能力。 因为客户在次级侧使用了四个器件。

    他们想知道 IC 电源功能是否足够。 ISOW 内部有一个集成电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于误解、我们深表歉意、感谢您的澄清。

    当总线终端为60Ω(120Ω+ 120Ω)时、ISOW7841上 VISO 引脚的输出电流足以仅为一个 RS 至485收发器供电。 如果客户的 RS 至485总线由于节点数量少且节点之间的距离更短而没有任何终端、则一个 ISOW7841应该能够为4个 RS 至485器件供电。

    ISOW7841的最大输出电流为130mA 当器件在5V 输入至5V 输出配置下运行时、客户也可以考虑该电流、并根据 RS 至485收发器的最大电流消耗确定可以连接的数量。

    请告诉我这是否解答了您的问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔